Ingen opdager sparekneb på populær campingplads

28/10/2008

Ingen opdager sparekneb på populær campingplads

I et kuperet område med udsigt til havet og Mols Bjerge og i gåafstand fra centrum af turistbyen Ebeltoft med det idylliske rådhus og fregatten Jylland ankret op i havnen ligger en af Dansk Camping Unions mest veludstyrede pladser, som hvert år besøges af 70.000 børn og voksne.

I erkendelse af, at en ferie ikke kan gøres om, ligger gæsternes ve og vel lejrchef Harald Venshøj meget på sinde. Det er derfor, han altid har travlt med at ordne
et eller andet, der sikrer hans gæster endnu bedre oplevelser på DCU-Camping Mols. Eller med at gå de tekniske installationer efter for at forebygge udfald og for at undgå unødvendigt forbrug af ressourcer.

Harald Venshøj er nemlig meget interesseret i at skåne miljøet - især når han samtidig også kan spare penge. Han har bl.a. skiftet de almindelige el-pærer ud med energisparepærer, og han har skaffet et ”ugeur” fra Tyskland for at blive i stand til at lave automatisk natsænkning på sin brugsvandspumpe ugen igennem.

”På den måde sparer jeg masser af el og masser af penge.
Og for brugerne betyder det ikke så meget, hvis de skal
vente lidt på det, når de kommer uden for den gængse
periode, hvor der er tændt for brugsvandspumpen – hos
os betaler de nemlig ikke noget for det varme vand”, siger
Harald Venshøj. For ham er det nemlig helt afgørende, at
han ikke vil gå på kompromis med komforten for beboerne.

Pumper reducerer elforbruget
Beboerne har da heller ikke mærket noget til, at han har skiftet tre pumper ud i varmeanlægget til den bygning, der rummer campingpladsens badefaciliteter. Men selv om komforten er uændret, er elforbruget faldet betragteligt – takket være de seneste teknologiske landvindinger fra en af verdens førende pumpeproducenter. Hvert år resulterer de tre Grundfos-pumper tilsammen i
et reduceret elforbrug på 4.681 kWh, og det medfører, at de har tjent sig selv hjem på blot 2,6 år.

”Jeg var ellers lidt skeptisk over for de løfter, jeg fik af salgsingeniør Anders J. Nielsen fra Grundfos, for jeg er tit udsat for, at sælgere lover store besparelser – og når jeg så spørger, om det er noget, der kan dokumenteres, så plejer de at trække i land. Det gjorde Anders Nielsen ikke, og nu kan jeg også se, at han lever op til løfterne – jeg kan jo aflæse elforbruget direkte på pumperne”, forklarer
Harald Venshøj.

Succesen får lejrchefen til at øjne flere muligheder for energibesparelser, og han er allerede i fuld gang med planer om også at installere Grundfos-pumper til andre formål på pladsen.

Fakta:
Dansk Camping Union, DCU, ejer 18 danske campingpladser, herunder DCU-Camping Mols i Ebeltoft, og samarbejder med en lang række andre campingpladser over hele landet.

På anbefaling af formanden har campingpladserne skiftet i alt 96 pumper i deres varmeanlæg ud med nye Grundfos-pumper, og det har resulteret i besparelser på i alt 35.264 kWh med en tilbagebetalingstid for hele investeringen på 4,4 år.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati