Dansk Designpris til Grundfos SQFlex

07/11/2003

Dansk Designpris til Grundfos SQFlex

Grundfos’ drikkevandspumpe SQFlex har den 7. november vundet Den Danske Designpris 2003. Grundfos’ bestyrelsesformand Niels Due Jensen modtog på firmaets vegne prisen ved en højtidelighed i Dansk Design Center i København.

Grundfos SQFlex, der kan drives af både solenergi, vindenergi og generatorstrøm, er især velegnet i områder hvor der ikke er stabil elforsyning, og det har medvirket til valget af den fleksible pumpe som vinder af prisen. I begrundelsen hedder det således at ”ved at sikre en pålidelig vandforsyning kan pumpen gøre sit til at højne livskvaliteten og sundhedsniveauet en lang række steder rundt omkring i verden.”

I Dansk Design Centers begrundelse hedder det videre: ”Pumpen har tilbundsgående taget fat på og løst problematikken omkring energiforbrug og -forsyning ved at gøre det muligt at vælge mellem flere forskellige energikilder, alt afhængigt af omstændighederne... Pumpen er udstyret med avanceret elektronik, så dens motor løbende tilpasses den aktuelle mængde energi, hvilket sikrer både en stabil driftsikkerhed og en nødvendig høj effektivitet.”

Bedømmelseskomitéen slutter begrundelsen med at fremhæve at SQFlex-systemet er både teknisk avanceret og enkelt i anvendelse og installation. ”Frem for alt er det udtryk for en helhedstænkning, der er et adelsmærke for godt design.”

”Siden den tidligste begyndelse har Grundfos haft en stærk tradition for, at produkternes kvalitet og funktion skal afspejle sig i det ydre design i form af størst mulighed brugervenlighed og en høj grad af æstetik. Derfor er et godt industrielt design en integreret del af Grundfos’ produktudvikling”, siger koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos.

Hovedmarkederne for Grundfos SQFLex er Australien, Amerika og Sydafrika, hvor den giver mulighed for at dyrke jord, vande kvæg og anlægge haver i områder der er så fjerne og vanskeligt tilgængelige at traditionel elforsyning er både vanskelig og dyr at installere.

I Australien kan det for eksempel tage flere dage at nå frem til en brønd for at efterse den. I sådanne tilfælde er det vigtigt med et driftsikkert system som solarsystemet, hvis eneste vedligehold er en aftørring af solpanelerne med jævne mellemrum. I andre dele af verden er vinden den mest stabile energikilde, og atter andre steder er det nødvendigt at skifte mellem sol og vind. SQFlex har gennem sin udformning tilstrækkelig fleksibilitet til ikke blot at skifte mellem forskellige energiformer, men også til at fungere under vidt forskellige forhold på de steder hvor den installeres. Al den følsomme elektronik er gemt væk i et vandtæt rør, så den er godt beskyttet mod de varierende ydre forhold.

Grundfos SQFlex er skabt på baggrund af mere end 20 års erfaring med solarpumper, suppleret med input fra en lang række kundeønsker, der har været medbestemmende for den endelige udformning af pumpen. For at give kunderne de bedste forudsætninger for at vælge den rigtige dimension på pumpen, har Grundfos indsamlet soldata fra 2.000 forskellige steder i verden og vinddata fra 18.000 steder.

Det er således ikke uden grund at Priskomitéen for Den Danske Designpris betegner Grundfos SQFlex som et ”på alle måder gennemtænkt og veludført produkt”.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati