Født som klassiker

28/01/2011

Født som klassiker

SP-pumpen er designet for 45 år siden, men er stadig ung og attraktiv. Vi har kigget den prisvindende klassiker efter i svejsningerne.

SP-pumpen var den første pumpe, der blev lavet udelukkende af rustfri stål. Det gav en robusthed, der ikke dengang havde sin lige. Desuden var de oprindelige designere heldige med, eller dygtige til, i første forsøg at skabe en komplet konstruktion.

- Den er jo en klassiker, siger Senior Product Designer Jens K. Schultz, og det, der kendetegner en klassiker, er gode materialer og et elegant udtryk. Begge dele lever SP-pumpen op til.

Han forklarer, at de fritlagte løberhuse og spændebånd giver en fuldkommen balance i udtrykket og indbyder til, at beskueren lader hånden løbe hen over det blanke, glatte, skinnende metal.

Banebrydende design
Pumpen blev udviklet og designet i 1965 til at gå i dybden og hente vand op fra undergrunden. Det skete i en tid, der var præget af nye strømninger, nye materialer og en stor interesse for kapløbet i rummet. Men hvorvidt designet af SP-pumpen er inspireret af formen på raketterne, står ikke helt klart. Allerede i 1967 modtog pumpen den første pris for sit design.

I 1990’erne var den en del af en udstilling i det danske kunstgalleri Hotel Pro Forma, og den har fået en fast plads på Museum of Modern Art i New York. Desuden har den gennem årene deltaget i adskillige udstillinger også uden for pumpebranchen.

Skandinavisk enkelhed

Jens K. Schultz har fulgt SP-pumpens udvikling gennem mange år og har også været med til at lave ændringer på den. Men ændringerne har stort set været indvendige. Udvendigt har pumpen ikke ændret sig meget.

- Den enkelhed, som SP-pumpen har i designet, er typisk for skandinavisk design 1960’erne, siger Jens Schultz. Vi ser det samme hos de store danske møbeldesignere som Arne Jacobsen og Hans J. Wegner.
SP-pumpen har optrådt sammen med deres produkter på en række udstillinger.

Værd at efterligne
Jens K. Schultz fortæller, at materialevalget smittede af på CR-pumpen, der fik et rustfrit svøb, mens dens forgænger var lavet af støbejern. SP-pumpen var en pioner, og den er stadig et fremragende produkt, der holder i fremtiden.

- Den er en af de mest kopierede produkter inden for pumpeverdenen. Den findes i dag i mange varianter og anvendes i mange forskellige sammenhænge siger Jens K. Schultz.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati